Skip to Contents


Home > 实用滑轨 ATG型销售启动【新产品信息】

【新产品信息】
实用滑轨 ATG型销售启动

2021年7月13日

 THK面向物流、铁路领域推出的新产品,“实用滑轨ATG”具有高负荷容量,优异耐久性的特点。现在开始正式接单。

 “ATG”是外侧/内侧轨道前后伸缩式滑轨。高负荷容量、耐久性优异,实现了2列滚珠平稳顺畅动作,也兼备了滑轨安装简易的特点。

 以往的滑轨广泛应用在ATM、自动售货机、以及其他各种办公设备的滑动部分。
但与此同时,对更高负载容量和耐久性的需求也在增加,因此对像“ATG”这样的,同时兼具滑轨和LM导轨优势的实用级别的产品的需求也在不断增加。
 “ATG”通过实现高负荷容量和耐久性,旨在向需要实用级别的物流和铁路领域推广,特别是在自动仓库的搬运台车的取出部分,铁路车辆门的打开和关闭部分,飞机座椅的滑动机构等都有很大的使用前景。
   

 加速“新领域的发展”,是THK成长战略的一部分,我们对THK独有的直线导轨系统的核心技术和丰富的专业知识不断推敲,并将其扩展应用到物流和铁路行业等民生领域,为这些领域存在的问题提供最佳的解决方案。

特长

高负荷容量、耐久性

通过将拉拔材料成形为U字型,并对滚珠沟槽进行热处理,提高强度,从而实现了超过一般滑轨的高负荷容量、耐久性。

 

平滑流畅的运动

利用保持器使钢球处于整列状态,从而保持滑动部分平滑的移动。另外,采用钢球与滚动沟槽的2点接触结构 (圆弧沟槽结构) ,可抑制行程末端的“球的错位※”。
※当球发生错位时,需要在抽出向上施加比平时更强的力来修正偏移。

 

容易安装

安装过程中不需要专业工程师在场,安装费事。这样一来,便可减轻现场作业的负担,缩短作业时间。