Skip to Contents


Inizio pagina > In occasione del CES 2019, THK presenta ARGUS BOARD, un microcomputer unico per l'IoT

Una duplice esposizione al CES 2019: ARGUS BOARD, la nostra scheda microcomputer
dal design unico e i prototipi applicativi.

8 gennaio 2019

THK ha presentato i nuovi prototipi dei prodotti in occasione del CES, la principale fiera al mondo dedicata all'elettronica di consumo, tenutasi dall'8 all'11 gennaio 2019 a Las Vegas, Nevada (U.S.A.).  Durante la fiera, sono stati illustrati gli innovativi microcomputer per lo IoT e le possibili applicazioni industriali: la serie ARGUS BOARD. Ecco alcuni esempi di come la tecnologia di rilevamento dati tramite i sensori miri a “trasformare la nostra vita”, arricchendola: ARGUS BALANCE, una sedia che permette di rilevare la respirazione e altri dati relativi al corpo umano; ATMOS II, un manichino umanoide in grado di rilevare le caratteristiche dell'ambiente circostante; Sensing Scape Studio, una tecnologia di visualizzazione dei dati che elabora le informazioni ambientali convertendole in media art.

Informazioni sulla fiera.

CES

Fiera CES (Consumer Electronics Show)
Data 8 gennaio (martedì) - 11 gennaio (venerdì) 2019
Numero stand 40537 (Sands Expo, livello 2,sale A-D)
Espositore: sensingnet Inc. 
Sede Sands Expo & Convention Center, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, U.S.A.

Scheda per microcomputer originale "ARGUS BOARD"

ARGUS BOARD THK

Che cos'è ARGUS BOARD?

ARGUS BOARD è una scheda microcomputer unica e innovativa, sviluppata per le applicazioni di rilevamento tramite sensori. Offre un'elevata capacità di elaborazione ed è montata su un array FPGA in grado di supportare le attività dei progettisti che lavorano su questo tipo di rilevamento.

La vendita al pubblico è prevista per inizio estate 2019.


 

 

Sedia "ARGUS BALANCE"

ARGUS BALANCE THK

Che cos'è ARGUS BALANCE?

ARGUS BALANCE è una sedia "intelligente" in grado di misurare il battito cardiaco, la frequenza respiratoria e il livello di stress utilizzando sensori piezoelettrici ad alta sensibilità integrati nel sedile che rileva i più piccoli movimenti del corpo. Utilizza la teoria del caos* per analizzare i livelli di stress, il rilassamento, la fatica e la reattività. Si tratta della terza versione del prodotto, da quando è stata presentato al pubblico per la prima volta nel 2017, e i suoi due sensori rendono i dati raccolti ancora più precisi. L'algoritmo di respirazione consente inoltre di fornire una rappresentazione grafica della potenza e della frequenza di respirazione.

Sensoroid ATMOS II

ATMOS II THK

Che cos'è Sensoroid ATMOS II?

Sensoroid ATMOS II è un manichino con fattezze umane  capace di misurare le diverse condizioni ambientali. Grazie ai sensori sparsi lungo tutta la superficie del corpo, consente di visualizzare le condizioni ambientali percepite da una persona reale. Si tratta della seconda versione del modello presentato nel 2018, migliorata e dotata del nostro originale microcomputer ARGUS BOARD.

Sistemi di visualizzazione dei dati raccolti dai sensori
Sensing Scape Studio

Che cos'è Sensing Scape Studio?

Sensing Scape Studio è una tecnologia di visualizzazione dei dati che utilizza una scheda microcomputer e un algoritmo innovativi per convertire i dati raccolti dall'ambiente circostante (suoni, luce e temperatura) in una forma espressiva che possiamo percepire con i nostri sensi. Nasce così un nuovo universo artistico, in cui la media art incontra la tecnologia di rilevamento e genera un inedito valore di mercato.

Scheda di raccolta microenergia
REGEN BOARD

Che cos'è REGEN BOARD?

REGEN BOARD è il nostro sistema innovativo di schede che permette di raccogliere energia dalle piccole fonti presenti nell'ambiente naturale e di aumentarne la portata fino a creare una tensione utilizzabile. Miriamo a realizzare un sistema in grado di fornire energia sufficiente per i processi di rilevamento e trasferimento dei dati in vari tipi di ambiente, per i settori IoT in rapida crescita del prossimo futuro.

REGEN BOARD THK

Contatto

Global Marketing Division
2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8506 Japan
E-mail:web@thk.co.jp