Skip to Contents


Inizio pagina > Manichino dotato di sensori e sedia intelligente con sensori in esposizione al CES 2018 di Las Vegas

Un manichino e una sedia intelligente, entrambi dotati di sensori, in grado di monitorare le condizioni di salute di una persona e l'ambiente circostante sono stati presentati al CES 2018


9 gennaio 2018

In occasione del CES, la maggiore fiera espositiva al mondo dedicata all'elettronica di consumo (Las Vegas/U.S.A. dal 9 al 12 gennaio 2018), THK ha presentato due prototipi.  

Il manichino "ATMOS" è equipaggiato con sensori predisposti su tutto il corpo. Attraverso questi sensori, ATMOS è in grado di monitorare differenti situazioni ambientali nel luogo in cui si trova una persona, visualizzando i dati relativi. La sedia intelligente "ARGUS MOVA" è capace di misurare i diversi parametri di una persona (respirazione, frequenza cardiaca, livelli di stress e molto altro ancora) tramite sensori integrati e uno speciale programma di valutazione.

Manichino dotato di sensori "ATOMS" e sedia intelligente con sensori "ARGUS MOVA"
CES

Fiera

CES (Consumer Electronics Show)

Sede

Sands Expo & Convention Center, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, U.S.A.

Data

da martedì 9 gennaio a venerdì 12 gennaio, 2018

Numero stand

41358 (Sands Expo, livello 2,sale A-D)
Espositore: sensingnet Inc. 


Manichino dotato di sensori "ATMOS"

Design

  • ATMOS è costituito da una struttura portante di colore bianco e da molte lamine di materiale acrilico grigio, che assicurano una conformazione simile a quella del corpo umano.
  • Differenti sensori possono essere applicati su tutto il corpo tra le lamine in acrilico grigio, in base ai dati circostanti. 
  • Sopra le guide telescopiche integrate FBL27D di THK è possibile aprire il torace e installare, senza difficoltà, un microprocessore o altri dispositivi. Sul girovita del manichino viene invece utilizzato un cuscinetto a rulli incrociati RF77F di THK per semplificare la regolazione della posizione.

Sedia intelligente con sensori "ARGUS MOVA"

Design

  • Con la sua forma a conchiglia di colore e gambe in acrilico trasparente, la sedia ARGUS MOVA ha un aspetto futuristico che la fa sembrare fluttuante in aria.
  • Grazie alla flessibilità di design delle sue forme, ARGUS MOVA è una soluzione innovativa per sedili di automobili, treni, aerei e altre applicazioni che richiedono un design sofisticato.
  • I sensori piezoelettrici ad alta sensibilità integrati permettono di monitorare piccole vibrazioni emesse dal corpo umano, quali frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e altri parametri fisiologici.

Contatto

Global Marketing Division
2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-8506, Japan
E-mail: web@thk.co.jp