Skip to Contents


Haut de la page > À l'occasion du CES 2019, THK présentera ARGUS BOARD, un microordinateur unique conçu pour l'IdO

Stand commun à l'occasion du CES 2019 - L'ARGUS BOARD, notre carte unique de microordinateur,
ainsi que les prototypes l’utilisant.

Le 8 janvier 2019

THK présentera ses prototypes à l’occasion du CES, le plus grand salon commercial dédié à l'électronique grand public, qui se tiendra du 8 au 11 janvier 2019 à Las Vegas, dans le Nevada (États-Unis). À l'occasion de ce salon, nous présenterons une carte unique de microordinateur, élaborée par nos soins en vue d'applications industrielles et de l’IdO : la série ARGUS BOARD. ARGUS BALANCE, une chaise sensitive permettant de détecter la respiration ainsi que d'autres informations corporelles, ATMOS II, un mannequin à forme humaine capable de détecter son environnement, et Sensing Scape Studio, qui transforme les informations recueillies sur l'environnement en représentation multimédia, sont quelques exemples qui illustrent comment nos conceptions axées sur la détection permettent de « Transformer votre vie » et de l'enrichir.

Informations sur le salon

CES

Salon CES (Consumer Electronics Show)
Date Du 8 (mardi) au 11 janvier (vendredi) 2019
Stand 40537 (Sands Expo, Niveau 2,Halls A-D)
Nom du stand : sensingnet Inc. 
Lieu Expo & Centre de conventions Sands, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, U.S.A.

Carte microordinateur originale « ARGUS BOARD »

THK ARGUS BOARD

Qu'est-ce qu'ARGUS BOARD ?

ARGUS BOARD est une carte unique de microordinateur, développée récemment et spécialisée dans la détection. Cette carte offre une grande capacité de traitement et dispose d'un FPGA pour soutenir les activités de développement des chercheurs et des étudiants travaillant sur des prototypes dans le domaine de la détection.

Elle sera commercialisée dès l'été 2019.


 

 

Chaise sensitive « ARGUS BALANCE »

THK ARGUS BALANCE

Qu'est-ce qu'ARGUS BALANCE ?

ARGUS BALANCE est une chaise sensitive « intelligente » capable de mesurer votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire et votre niveau de stress grâce à ses capteurs piézoélectriques très sensibles intégrés à l'assise, qui détectent vos moindres mouvements. Elle utilise la théorie du chaos* pour analyser votre niveau de stress , de relaxation, de fatigue et de réactivité. Ce modèle correspond à la troisième version de la série depuis sa conception en 2017, et ses deux capteurs permettent de rendre les données recueillies encore plus précises. Son algorithme pour la respiration vous permet également de visualiser votre fréquence respiratoire et votre force.

Humanoïde sensitif ATMOS II

THK ATMOS II

Qu'est-ce que l'humanoïde sensitif ATMOS II ?

L'humanoïde sensitif ATMOS II est un objet sensitif humanoïde capable de mesurer des conditions environnementales variées. Grâce à ses capteurs intégrés vous pouvez visualiser les conditions environnementales qu'une vraie personne ressentirait. La deuxième version correspond à une amélioration du premier modèle sorti en 2018. Elle est équipée de notre microordinateur original ARGUS BOARD.

Système de visualisation des données de détection
Sensing Scape Studio

Qu'est-ce que Sensing Scape Studio ?

Sensing Scape Studio est une technologie de visualisation de données qui utilise une carte de microordinateur et un algorithme original pour convertir les données recueillies à partir de l'environnement (comme le son, la lumière et la température) en une forme d'expression dont nous pouvons faire l'expérience au moyen de nos sens. Grâce à cette technologie, c'est tout un monde fondé sur une nouvelle représentation médiatique issu de la technologie sensitive qui s'ouvre à nous, générant de la valeur ajoutée.

Carte de micro-récolte d’énergie
REGEN BOARD

Qu'est-ce que REGEN BOARD ?

REGEN BOARD est un système de carte unique développé par nos soins, qui permet de collecter l'énergie à partir de micro-sources d’énergie situées dans l'environnement et de l'amener à une tension utilisable. Notre but était de créer un système capable de fournir, dans un avenir proche, l'alimentation nécessaire aux processus de détection et de transfert de données dans une large palette d'environnements, à destination des industries IdO en rapide évolution.

THK REGEN BOARD

Contact

Global Marketing Division
2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8506 Japan
E-mail :web@thk.co.jp