Skip to Contents


Página principal > En la feria CES 2019, THK presenta ARGUS BOARD, una placa de microordenador exclusiva para el IoT

Exposición conjunta en CES 2019 - La ARGUS BOARD, nuestra
placa de microordenador desarrollada de manera exclusiva y su prototipo de producto.

martes, 08 de enero de 2019

THK exhibirá sus prototipos de producto en CES, la feria de electrónica de consumo más grande del mundo, que se celebrará del 8 al 11 de enero de 2019 en Las Vegas, Nevada (EE. UU.). Durante esta exposición, presentaremos nuestra propia placa de microordenador desarrollada en exclusiva para el IoT y para aplicaciones industriales: la serie ARGUS BOARD. ARGUS BALANCE, una silla que detecta la respiración y demásinformaciones corporales; ATMOS II, un objeto con forma humana que detecta nuestro entorno; y Sensing Scape Studio, donde transformamos la información medioambiental en arte multimedia, son algunos ejemplos de cómo nuestro diseño de detección pretende enriquecer y, fiel al lema "Transform Your Life", transformar su vida.

Información sobre la feria.

CES

Feria CES (Consumer Electronics Show, Feria de electrónica de consumo)
Fecha Del 8 (martes) al 11 de enero (viernes) de 2019
Stand 40537 (Sands Expo, planta 2, sala A-D)
Nombre del stand: sensingnet Inc. 
Recinto Sands Expo & Convention Center, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169 (EE. UU.)

Placa de microordenador original "ARGUS BOARD"

ARGUS BOARD de THK

¿Qué es ARGUS BOARD?

La ARGUS BOARD es una exclusiva placa de microordenador recientemente desarrollada y especializada en detección. Ofrece una gran capacidad de procesamiento y una FPGA instalada para los proyectos de desarrollo de usuarios que trabajen en prototipos de detección, desde investigadores hasta estudiantes.

Las ventas generales están programadas para comienzos del verano de 2019.


 

 

Silla con detección por sensores “ARGUS BALANCE”

BALANCE ARGUS de THK

¿Qué es ARGUS BALANCE de THK?

La ARGUS BALANCE es una silla inteligente equipada con sensores que mide la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y el nivel de estrés del usuario mediante sensores piezoeléctricos de alta sensibilidad incorporados en el asiento para detectar movimientos casi imperceptibles de su cuerpo. Utiliza la teoría del caos* para analizar los niveles de estrés, la relajación, el cansancio y la capacidad de respuesta. Este modelo es la tercera versión de la serie desde que se desarrolló por primera vez en 2017, y sus dos sensores hacen que los datos se recopilen de manera aún más precisa. Su algoritmo de respiración también hace que sea posible ofrecer una visualización de la frecuencia y la fuerza respiratorias.

Sensoroide ATMOS II

ATMOS II de THK

¿Qué es el sensoroide ATMOS II?

El sensoroide ATMOS II es un objeto de detección humanoide capaz de medir diversas condiciones ambientales. Integrando sensores por todo el objeto de detección, se pueden visualizar las condiciones ambientales que experimentaría una persona real. La segunda versión es una mejora del primer modelo lanzado en 2018 y está equipada con nuestra placa de microordenador original ARGUS BOARD.

Sistema de visualización de datos de detección 
Sensing Scape Studio

¿Qué es Sensing Scape Studio?

Sensing Scape Studio es una tecnología de visualización de datos que utiliza una placa de microordenador y un algoritmo exclusivos para convertir los datos recopilados del entorno, como sonido, luz y temperatura, en una forma de expresión que podamos experimentar mediante nuestros sentidos. Esto abre un nuevo mundo de arte multimedia basado en la tecnología de detección y genera un valor de mercado.

Placa de recolección de energía micro
REGEN BOARD

¿Qué es REGEN BOARD?

REGEN BOARD es nuestro propio sistema de placas desarrollado de manera exclusiva que permite la obtención de energía a partir de microfuentes de alimentación en el entorno natural hasta alcanzar un voltaje práctico. Nuestro objetivo es crear un sistema que pueda proporcionar suficiente energía para los procesos de detección y de transferencia de datos en una amplia variedad de entornos para la rápida evolución de los sectores del IoT en un futuro próximo.

REGEN BOARD DE THK

Contacto

Global Marketing Division
2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-8506, Japan
Correo electrónico: web@thk.co.jp